This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何点亮 DLC 上的 PLL2 LOCK 和 LMKLOCK LED

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, LMK04828, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701898/lmk04828-how-to-light-on-the-pll2-lock-and-lmk-lock-led-on-the-dlc

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他部件:66AK2L06ADC12J4000ADC32RF80

你好

我使用了 DLC 和 ADC12J4000以及66AK2L06。

我安装了 ADC GUI。

我正在按照用户指南逐一执行。

但我找不到 DLA GUI、也不知道如何控制 LMK 时钟

它没有亮起。

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seunggu

    所需的 DET 延迟适配器 GUI 可在此处下载:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/Det_5F00_Lat_5F00_Adap-GUI.zip

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim B、您好

    非常感谢您的回复

    但我对 LabVIEW 引擎有疑问

    该程序需要 LabVIEW Engine 2010

    但它在 Windows 10中无法正常工作

    所以我不能做任何事情

    我可以做些什么来执行此程序??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seunggu、

    我们不再支持此 GUI。 下面的链接将为您提供源代码、您可以修改这些源代码以使用您的 PC。 您的另一个选择是查找装有 Windows 7的 PC。

    此致、

    Jim

      txn.box.com/.../vgm1prrkamx4iv45qkwr51ftqzadvzgb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果不使用 GUI、是否没有其他方法??

    如果有其他方法、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seunggu、

    我建议您将 LMK SPI 引脚连接到测试点、并将其连接到某种串行总线控制器、或者订购 LMK04828EVM 并将 SPI 信号从电路板发送到您的。 然后、您可以使用我认为支持 Windows 10的 LMK GUI。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim

    我有 LMK04828 (K2L_HSP_FMC_ADAPTER)

    我想我可以使用 LMK GUI。

    如何进行 SPI 控制或需要查找哪些文档?

    或者如何找到 LMK GUI?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seunggu、

    什么是 K2I_HSP_FMC_ADAPTER? 您可以在 TI 网站的 LMK04828EVM 产品文件夹下找到 LMK GUI。 此产品文件夹下还有一个用户指南、可为您提供帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seunggu、

    我从负责此板的小组那里获得了以下信息:

    这是您为 CI 设计和修改的 DLC 卡。

    在66AK2L06邻接市场设计中、有一份针对4种 TI 设计的用户指南。  

    在用户指南中、讨论了如何使用 DLC、66ak2L06 EVM 和 HSP 数据转换器 JESD EVM 执行操作。

     

    TI 设计#4–使用 DFAC38J84和 ADC32RF80。  http://www.ti.com/lit/ug/tiduc85/tiduc85.pdf

    用户指南、介绍了新卡的使用和设置。

     

    我们的客户可以从 secsw-ci-approvals@list.ti.com 申请该软件

     

    此致、

     

    Jim