This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYSREF 设置问题

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704000/lmk04828-sysref-setup-issue

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他部件:ADS42JB69ADS42JB69EVM

需要一些帮助来解决设置 SYSREF 和 SYSREF 路径的初始同步问题。  硬件配置使用连接到 FPGA 板(不是 TI 测试板)的 ADS42JB69 EVM (将 LMK04828用作时钟器件)。

目标是使用 SPI 编程(寄存器0x13E 触发器)将 SYSREF 设置为脉冲发生器模式。  尝试基本上遵循数据表中第9.3.2.1.1节的步骤。 然而、在这个初始化过程中、一个 SYSREF 脉冲从有源 SDCLKout 输出中流出。  这是预期的吗?  我们的印象是、设置 SYSREF_CLR = 1会在这些步骤中阻止任何 SYSREF 输出。  

此外、我们还尝试使用 SPI 脉冲发生器模式来触发此初始同步。  数据表中的步骤使用 SYNC 引脚并使用 SPI 来切换引脚极性。  这很重要吗?  

随附的是用于设置此设置的 LMK 命令的文本文件。  我们非常感谢您的任何建议。  

e2e.ti.com/.../ads42jb69evm_5F00_FPGA_2E00_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mark:

    我将您的请求指派给了合适的人员。 感谢您的耐心等待、他将在周五下班时回答周一的问题。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    SDCLKoutY_DDLY 寄存器= 0x00 (旁路)、将其更改为> 0、然后 SYSREF_CLR = 1将阻止 SYSREF 输出。  为了实现 SYSREF 到器件时钟的最佳时序、您需要 SDCLKoutY_DDLY > 0。

    您无需使用 SYNC_POL 反相器、您似乎已正确设置它以使 SPI 生成脉冲、因为 SYNC_MODE = 0x03 (SYNC SPI、脉冲发生器)。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议、但似乎没有解决我的问题。  我注意到、在通过 SPI 发送同步命令后、当 SYSREF_CLR 位清零时、SYSREF 脉冲将输出。  就像在等待 SYSREF_CLR 位清零时存储命令一样。  如果我使用 SYNC 引脚和 SYN_POL 来触发同步事件、则不会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我不像 Tim 那样熟悉此器件、但他今天还在、所以我将尝试一下。 如果没有帮助、他可以在回来时澄清问题。

    在第9.3.2.1.2节中、说明设置 SYSREF_CLR=1以避免启动期间出现任何不需要的脉冲。 在第9.3.2.1节中、它说要保持高电平、直到执行第4步。

    我注意到 SYSREF_CLR 位于寄存器0x143中、该寄存器与 SYNC_POL、SYNC_EN 和一些其他同步相关位相同。 我想知道您是否要再次使用相同的值对寄存器0x143进行编程、这是否可以解决这个问题。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    您的建议没有改变结果、我们仍然看到了不需要的脉冲。  此时、按照数据表中所示修改了步骤、以使用 SYNC 引脚极性来触发分频器同步、并且不会发生不需要的脉冲。 使用此方法时一切都正常、因此我们可以解决此问题。