This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ32002:RTC 时间滞后

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703220/linux-bq32002-rtc-time-lag

器件型号:BQ32002

工具/软件:Linux

您好!

请告诉我们、用于转换频率 ppm 的公式。

谢谢、

Deepanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepanraj、您好!

    对于超速(S=1)、公式为:
    偏移[ppm]=- CAL * 1e6/245760 =- CAL / 4.069

    对于减慢(S=0)、公式为:
    偏移[ppm]=+CAL * 1e6/491520 =+ CAL / 2.035

    更多信息、请参阅数据表表表11和12。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、


    请告知我们、如果所有器件的批次晶体相同、则可以使用相同的校准值。

    或者、每个电路板的 ppm 值是否会随温度而变化。

    谢谢、

    Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    在大规模生产期间、很难为 RTC 校准每个电路板。 因此、请告诉我们、在大规模生产期间、是否有任何软件工具可用于在 RTC 上进行校准。

    谢谢、
    Deepanraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    请向我们提供上述问题的最新信息。

    谢谢、

    Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepanraj、

    我不是该器件的专家、但在我看来、对于同一批次的器件、ppm 调整应该非常相似。 但根据您对频率精度的期望、在某些情况下、可能需要特定于器件。

    本周、Lane 外出度假、但下周将回来、也许他还有更多需要补充的内容。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们以下问题、

    我们将 IRQ 位配置为1Hz。是否可以读取 IRQ 的频率并通过软件纠正错误。

    以便我们能够在大规模生产期间轻松校准器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我无法回答这个问题、但我们的团队中有几位成员下周休假、因此我希望其他人也能这样做。
    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepanraj、您好!

    感谢您的耐心等待。 不能、无法通过软件读取频率;您必须使用测量设备。 我强烈建议使用精密频率计数器进行校准。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    您能告诉我们、如何从延迟计算 ppm 值吗?

    例如:

    如果我们在时间上得到5秒的延迟、那么要计算的 ppm 值是多少。是否有任何公式可以从秒中计算 ppm

    谢谢、

    Deepanraj