This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:我需要一个简单的实时时钟

Guru**** 2576535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/700450/bq4802y-i-need-a-simple-real-time-clock

器件型号:BQ4802Y

大家好

我需要在 Arduino UNO 设计和 Raspberry PI 设计中实现实时时钟。

尽管每个事件的用途不同、但一般情况是仅为  特定事件分配日期/时间戳。

首选接口是 I2C。   我也不需要监控功能、但1秒脉冲是不错的、或者至少32.768 kHz 的输出

在 Arduino UNO 中、RTC 只需提供日期/时间戳即可启动和关闭 Arduino UNO 监控的事件。

在 Raspberry Pi 中、未定义确切的用法、但它将遵循针对特定事件提供数据/时间戳的一般方案。

在提供这些日期/时间戳后、这些戳将存储在 RTC 内部或外部。

我看不到在 RTC 内部存储这些日期/时间戳的特殊原因。   我认为这对于我的方案而言成本过高。

我想、我不想购买我不需要的产品、因此需要一些初始建议。

谢谢

Bkmtech

BKM 工程