This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E07:LMK61E07编程

Guru**** 2823825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07, USB2ANY, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703930/lmk61e07-lmk61e07-programming

器件型号:LMK61E07
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMK61E2

如何对 LMK61E07进行编程?  该评估板没有 USB2ANY 接口和 LMKxx 软件工具

不包含 LMK61E07作为器件选项。  开发板似乎提供了 SCL 和 SDA 引脚、但是

如果现有软件可用于使用外部 USB2ANY 器件对器件进行编程、那将是一种不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 LMK61E2器件配置文件对 LMK61E07的寄存器进行编程、因为它们的寄存器映射是相同的。 您可以将外部 USB2ANY 器件与软件工具配合使用。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了、谢谢。  我有点怀疑。  感谢 TI 推出标准尺寸器件。

    这使得查找编程插座变得更加容易。  在您的评估板上、我没有看到可以插入 USB2ANY 的位置

    软件狗。  在电路板的下一个旋转中、如果您包含该点以及放置过孔、那将会更好  

    标准编程套接字、例如 DigiKey 上的编程套接字。

    此致、感谢您的大力支持。