This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出功率设置看起来是反相的

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699217/lmx2594-output-power-settings-seem-to-be-inverted

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2592

我有一个在宽带配置中使用 LMX2594的定制板。  一切似乎都正常工作(我可以设置频率、启用/禁用缓冲器等)、但在输出功率设置方面我遇到了一些问题。  设置为0时、我的输出功率接近其最大值、而随着我增加到64、我的功率将降低。  我仍然会得到32的折返、这表明我将发送正确的值。  我已经读回了寄存器、设置31对应于 OUTx_MUX 值0x1F、因此我知道我将向其发送正确的位。  设置缓冲区的 POWERDOWN 位也会使能和禁用它、这表明我的寄存器应该正确更新。  我的最大值大约发生在12、而数据表显示它应该是50。  这意味着我的功率级别实际上是(64 -设置)、但我在数据表中看不到这一点。  我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    您是如何上拉缓冲器的? 电感器还是电阻器? 最大 设置为63、如果您真的将其编程为64、那么您实际上将得到0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 Ω 上拉电阻。  我从0-63进行编程、64是一种错误类型。  我的输出功率从0-12增加约2dBm、然后从13-31降低。  在32时、它再次向上跳、然后从33-63下降。   它针对所有频率.01 - 15GHz 执行此操作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、
    原理图和配置文件。 从 TICS Pro 中节省下来的 TCS 可以帮助您了解发生了什么。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷蒙德

    对于输出功率、outa_PWR 的范围为0至63。
    从状态0-31开始、功率应该增加
    状态32-47是冗余的。 换句话说、状态32与16相同、状态47与31相同。
    状态48-63则会增加更多。

    这听起来像是输出端的硬件问题。 什么是上拉组件。 例如、我们通常使用50欧姆电阻器、但如果您选择100欧姆等大电阻器、可能您看到的结果是合理的。 OUTA_PWR 控制流向输出缓冲器的电流、但如果缓冲器上的压降过高、则实际上意味着功耗更低。 因此、我将检查上拉电阻。 此外、确保输出为交流耦合。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉电阻器为50欧姆、信号线与.1uF 电容器进行交流耦合。 我在信号链中有放大器和 SPDT、但我已将这两个组件与 LMX2592结合使用、但未发现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷蒙德
    我们对这方面的输出进行了彻底测试,从未看到过这种情况,这使我认为我们不知道这种情况的一些细节正是造成这种情况的原因。 当你超过12时、似乎发生了一些事情。 如果电源上有电阻器、可能是电流限制、压降、可能是输出没有一直上拉至 Vcc (3.3V)或其他东西。 当您从31变为32时、这实际上就像是从31变为16、因此、在更高的功率下、这也是一个问题。

    outa_PWR 实际上控制着集电极开路的电流。 对于 outa_PWR=0、电流大约为6mA。 如果 outa_PWR=10、则接近12mA;如果 outa_PWR=20、则接近19mA。 这是导致压降的直流电流。 如果这里的直流电压太低、它将关断晶体管、但如果上拉电阻为50欧姆至3.3V、则它应该足够高。

    无论如何、我怀疑某个地方存在一个不可怀疑的压降、该压降会变得更大、因为增大 OUTA_PWR 会导致输出消耗更多电流。

    Regads、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将继续调试其他组件、看看我是否能找到这种奇怪的来源。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题确实与上拉组件有关。  我在单端配置中使用该器件、未使用线路上的上拉至3V3未正确焊接。  固定焊点后、一切都恢复正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    我很高兴听到你找到问题的根源,问题已经解决。

    此致、

    Dean