This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25084:CDCVF25084的热指标

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF25084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/702003/cdcvf25084-thermal-metrics-for-cdcvf25084

器件型号:CDCVF25084

您好!

我正在寻找 PN 的以下热指标:CDCVF25084。

我需要:  
结至外壳热阻(Theta JC)

结至电路板的热阻(Theta JB)

最高结温


谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您能否使用数据表中给出的 Theta JA 值? 它是147度 C/W

    我将查看最高结温。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    可能需要几天时间。 我将了解我们是否可以提供这些热阻。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我看到 Lane 已经在看这个问题。 您好、此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    我还没有听说过、但我相信数据表中的热阻是可以的、因此我要闭合螺纹。

    此致、
    Dean