This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:移位寄存器全部包含0x00 0000、无法写入

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703485/lmx2595evm-shift-registers-all-contain-0x00-0000-and-cannot-be-written-to

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

测试过程中的评估板上出现无响应。 TICS Pro 软件将更改显示为正在写入寄存器、但在执行读取操作时、所有内容返回0x00 0000。 在用户控制下切换复位和电源盒也不会执行任何操作、电流消耗保持稳定在0.23A。 是否有人知道发生这种情况的可能原因或如何重新建立通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、
    这听起来像是一个通信问题。
    在 TICSPro 菜单中、转到 USB communications->Interface、然后按"Identify"查看是否看到 USB2ANY。 如果 LED 闪烁、则对电路板进行循环通电、并验证输出信号是否从 USB2ANY (或 Reference Pro)传输到 EVM。 换言之、确保10引脚带状电缆的性能良好、因为我在极少数情况下看到了这些磨损。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dean、

    我检查了10引脚电缆、它仍然正常工作、并且正在正确地与 Reference Pro 通信。 我还检查了参考专业版的 SPI 输出、它正在发送正确的值。 我认为 LMX2595EVM 电路板存在一些问题。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扁平电缆有一个钥匙。 请确保您的方向正确。 此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Simon、

    我检查了电缆的方向、并确保所有组件都正确连接。 在进一步探测电路板后、我们得出的结论是芯片本身已损坏、因此我们目前正在更换芯片。 我正在将问题标记为已解决、因为我认为已找到原因。

    -Kyle