This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000 RTC 正确上电序列

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701236/bq32000-bq32000-rtc-correct-power-up-sequence

器件型号:BQ32000

我已经阅读了数据表注释  

“为了使 bq32000实现电气特性中规定的低备用电源电流,在每一个总功率损耗情况下,VCC 引脚都必须被初始化。 连接备用电源后、立即为 VCC 上电、电压介于3V 至3.6V 之间并持续至少1ms、从而实现初始化。 如果在连接备用电源时 VCC 未上电、则来自 VBACK 的预期泄漏电流将远大于指定值。 "

但仍然无法确定。 连接备用电源后、什么是"立即"? 1秒? 10秒? 100微秒? 3小时? 然后、它会显示"如果在连接备份时 VCC 未通电"-那么、这是-"不精确地在"还是"在"? 如果在部分或完全放电备用电源时施加 VCC 会怎么样?

这可能是我的情形:装配室在 PCB 上安装一个放电的超级电容器作为备用电源、因此 Vbackup = 0V。 组装后、设备将加电进行测试、因此 RTC 将获得即时 VCC、在测试期间、电容将通过涓流充电功能获得一些充电、此时不确定电荷量。 然后、产品会发运至现场。 当它在最终安装时导通时、电容器可能会或不会剩余任何电荷、但 VCC (显然)会立即导通。 如果现场发生断电、超级电容器可能会运行 RTC 几天、但我无法保证它不会完全放电、此时我们将返回到与装配后相同的情况。

我是否需要执行任何特殊操作才能实现低待机功耗?

此外、假设我决定使用电池而不是超级电容器。 出厂时安装电池、系统断电、因此这可能是导致高待机的"坏"情况。 电池安装后的某个时间(可能在几个小时后)、我们会打开设备。 VCC 在测试期间被施加并保持应用;它不是"脉冲"。 现在我是否处于低电流模式、它是否会保持这种状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    我同意你的看法,很难理解这一发言的含义。

    请允许我将您的请求发送给应该了解的人。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    当提供 VBACK 时、器件进入过大电流消耗状态。 如果器件处于过度电流消耗状态、则仅在 VCC 至少提供1毫秒后才会恢复正常工作模式。

    在电流消耗过大的状态下、您将快速耗尽电池;电池可能会在一周甚至更短的时间内耗尽。 我们没有"立即"的正式定义、但我建议尽快连接 VCC;不到一秒不会对电池寿命产生巨大影响。

    在上述情况下、在使用超级电容器进行组装时、您可能不会面临电源定序问题。 但是、如果您决定使用电池进行组装、则需要考虑这一点。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lane。 我想您想说的是"当提供 VBACK [在没有 VCC]的情况下、器件进入过大的电流消耗状态。"、对吗? 然后、一旦施加 VCC、一切都正常工作? VCC 本身不需要"脉冲"; 只需施加 VCC 并将其保持在开启状态即可、因为器件开启时会恢复正常运行?

    如果我在没有 VCC 的电路板上安装充电的可再充电电池、则其电量将高于预期。 但我不在乎、因为电池是可充电的。 它将耗尽电量、但一旦设备进入现场并打开电源、电池将会充电、并且由于存在 VCC、因此会导致低待机功耗、对吧?

    最棒的

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julia、

    我不是这款器件的专家、但我同意您的推理。

    "立即"一词的原因可能是、如果您等待很长时间、旁路电容器也可能会放电。 如果涉及某些校准、则可能会通过它。 不用说这是一个问题、但如果对初始化的进行有任何问题、那么您可以两次切换 Vcc 电压。

    此致、
    Dean