This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:如何复位 LMK61E2EVM?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/702217/lmk61e2evm-how-to-reset-lmk61e2evm

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

昨天晚上、在选择 Code Loader 4中的一些参数并点击 Program EEPROM 后 、相应的信号出现在我的示波器上、

这意味着 LMK61E2EVM 工作正常。

但今天早上  、在点击"Program EEPROM"后、示波器上未显示任何信号。

当我单击查找 I2C 地址并生成配置时、橙色 LED 会照常闪烁。 可以成功扫描 I2C 地址。

嗯、我相信我的误操作会导致这种情况。

我的问题是:

如何判断我 的 LMK61E2EVM 是否已细分?

是否有任何方法可以对其进行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以快速检查 J5接头并确保 OE 被拉至 VDD 以启用输出。

    另一个要检查的内容是输出格式。 默认 EVM 在 OUTP/N 上具有150 Ω 接地端接、以正确端接 LVPECL 信号。 如果您需要 LVDS 输出、请确保为 R27和 R30填充0欧姆电阻器。 HCSL 的正确端接是将 R26和 R29替换为50欧姆电阻器。

    CodeLoader 可能存在一些软件问题。 我建议使用 TICS Pro GUI 或 LMK61xx 振荡器编程工具对器件进行编程、而不是 CodeLoader。 这些是为评估时钟 EVM 而开发的较新的软件工具;我通常使用这些工具中的任何一种来对 LMK61E2EVM 进行编程、而不是 CodeLoader。

    LMK61xx 振荡器编程工具: www.ti.com/.../snac074
    TICS Pro: www.ti.com/.../TICSPRO-SW

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lane:

    感谢你的帮助。 但它仍然不起作用。

    我已重新检查跳线连接。 实际上、自从上次正常工作以来、没有人更改过跳线连接。

    我不清楚您提到的电阻器、我想您不建议对 R27和 R30进行去焊并将其替换为其他电阻器?

    我还尝试了您提到的软件。

    在 LMK61xx 振荡器编程工具中、它向我展示了相关信息

    "在0x7E 找到的器件"、

    "地址将更新"、

    "将寄存器 R0x1E 写入0x1E00"、

    (笑声)

    "已完成更新频率计划"、

    "写入所有寄存器"

    "已完成对所有寄存器的写入、即将将寄存器提交到 EEPROM"、

    (笑声)

    "EEPROM 已编程"、

    点击"Find I2C Address"、"Generate Configuration"和"Program EEPROM"。

    但仍然没有相应的信号输出。

    那么、它是否损坏、以及如何修复 LMK61E2EVM?

    谢谢你。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LeoLeoHu、

    除了寻找信号外、您还可以进行其他检查吗? 例如、如果输出使能被设定为低电平、则没有输出、但是 PLL 被锁定。 我不确定这上面是否有锁定检测灯、但它可能有用。 此外、是否有某种方法可以检查电流消耗、以查看这是否在预期范围内(即器件或输出未断电)?

    此致、
    Dean