This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:同步事件后的有效输出时钟时序

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703612/lmk04828-valid-output-clock-timing-after-sync-event

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04808

大家好、

同步事件后、您能告诉我有效的输出时钟计时吗?
数字和模拟延迟断电。
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jade:

    我不确定我是否理解您的问题。 请您澄清一下吗?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    同步事件期间没有时钟输出、同步事件后将显示有效时钟。
    我想知道同步事件完成后、查看有效输出所需的时间。
    考虑到无数字/模拟延迟。
    谢谢你。

    此致、
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade、

    我对 LMK04828不太熟悉、但对于 LMK04808、LMK04828源自、规则是同步被施加到时钟分配路径的一个时钟周期、然后输出需要这些时钟周期中的6个。 请参阅此数据表的第8.9.3.4节(www.ti.com/.../lmk04808.pdf)。 我不确定、但我希望 LMK04828具有类似的功能。

    此致、
    Dean