This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:如何终止 LMX2572未使用的 OSCin 引脚以获得最佳的杂散和噪声性能?

Guru**** 2574795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704194/lmx2572-how-should-we-terminate-the-unused-oscin-pin-of-lmx2572-for-the-best-spur-and-noise-performance

器件型号:LMX2572

您好!

如果我们对 LMX2572使用单端时钟输入(CMOS/削波正弦波/正弦波)、我们应该如何终止 LMX2572未使用的 OSCin 引脚以实现最佳的杂散和噪声性能?

谢谢、此致、

Muharrem Kara

Aselsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muharren、

    在驱动单端 OSCin 引脚时、您希望端接未使用的一侧、使通过不需要的一侧从芯片上向外看的阻抗看起来与通过所需一侧观察的阻抗相同。 通常情况下、我们有一个50欧姆的分流电阻器、在引脚上有一个交流耦合电容器。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    非常感谢您的回复。
    我们将使用单端 CMOS 或削波正弦波信号来驱动 OSCin 引脚。 在这种情况下,我们是否应该将未使用的引脚保持断开状态?

    谢谢、此致、
    Kara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kara、
    您可以这样做、但最好将杂散交流耦合50欧姆分流电阻器接地。

    此致、
    Dean