This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:VCXO 中 CPout 和 VTune 之间的范围

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/702524/cdcm7005-scope-between-cpout-and-vtune-in-vcxo

器件型号:CDCM7005

大家好、

我看到电荷泵电压范围异常、如下所示。

PDF 为80kHz、与示波器峰值周期匹配。
当我在 EVM 中测量时、CP 电压范围不同。

根据我的理解、当 PLL 锁定时、CP 电压电平应保持稳定。 (EVM 的输入为61.44MHz)

1是 CDCM7005 PLL 未锁定、2是 CDCM7005 PLL 已正确锁定。
频率相同、但峰值振幅稍有不同。
为什么即使 PLL 正确锁定、客户电路板 CP 电压电平示波器也与 EVM 不同?
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    Y4是 VCXO 吗? "锯齿"信号的周期是否为80kHz? 在我看来、问题是 VCXO 的 VC 引脚的输入阻抗太低。 因此、当电荷泵处于关断状态时、存在严重的泄漏电流。
    有几种方法可以解决这个问题:
    使用具有更高 VC 引脚输入阻抗的 VCXO
    2.使用更高的 FPD (大约1MHz)
    3.使用较高的电荷泵电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    输入频率:10MHz
    VCO 频率:30.72MHz

    在这种情况下、最大 PDF 频率为80kHz、不能增加到1MHz。
    还使用了 CDCM7005的最大3mA 电荷泵电流。

    VCO 最小频率控制输入阻抗仅为10kohm、必须使用更高的输入阻抗 VCO。 我知道这一点。
    但是、是否有任何权变措施来改善当前问题?
    谢谢你。

    此致、
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    10千欧的阻抗非常小、我建议客户查找和使用阻抗更高的 VCXO。
    在本例中、我们可能可以重新设计环路滤波器、使电容器更大。 这可能会降低放电率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请参阅以下配置以了解客户配置。

    输入:10MHz
    VCXO:30.72MHz
    PDF:80kHz (最高频率)
    CP 电流:3mA
    环路滤波器带宽:1kHz

    它们将环路滤波器带宽从1kHz 更改为30Hz、并且在 Vtune 引脚上看到稳定的直流电压、但两个样本之间的振幅不同。

    1.解锁样本(异常):CP 电压电平大约2V,但看起来像 DC 和 PLL 被锁定
    2. LOCK sample (normal):CP 电压电平大约为1.7V,看起来像 DC 和 PLL 被锁定。

    问题。

    为什么窄 BW 会影响 CPout 范围并影响 PLL 锁定?
    您是否会解释窄环路滤波器带宽的症状?
    如果客户在没有外部环路滤波器的情况下测量 CPout 的电压、他们可以看到如下所示的 PWM 电压信号示波器、对吧?


    谢谢你。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    我认为、对于30Hz 环路滤波器、环路滤波电容器更大、因此它们可以延长放电过程。
    您的图是电荷泵响应、y 轴是电流。 当电荷泵打开时、它将灌电流或拉电流。 因此、如果您真的想测量它、则应使用电流表或电流探头。