This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582 CE 功能

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703643/lmx2582-lmx2582-ce-function

器件型号:LMX2582

我想知道、如果我将 CE 引脚从低电平控制到高电平、 那么芯片产生稳定输出需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuang、
    当您退出断电状态时、我在类似器件上看到 VCO 降级、除非您使用 FCAL_EN=1进行编程。 因此、我会回答这个问题、并说时间等于 VCO 的校准时间、该时间处于几百微秒的范围内。

    现在、如果您需要快速的东西、另一种方法是将输出缓冲器断电。 我认为断电时间小于1us、但要为其加电、则接近20us。

    此致、
    Dedan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!