This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595Eval

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704193/lmx2595evm-lmx2595eval

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595、 LMX2492

我们正在测试 LMX2595评估板。 我们在自动斜升模式中很有趣。 您能解释一下如何使用示例对其进行配置吗? 我们希望将其从935MHz 扫描到960MHz。 让我们知道哪些参数是可变的以更改扫描速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogender、

    好的。 如果您希望从935MHz 更改为960MHz、则可以使用12 VCO 分频器、这意味着 VCO 将上升11220至11520、或300MHz 范围。

    因此、对于自动斜升、以下是步骤:


    1.设置有关 VCO 校准的适当排列
    如果 VCO 必须改变超过一定的量(称为"IT Threshold")、则必须在特定时间内进行校准(称为"IT Caltime)。 在此期间、斜坡中将产生干扰。 之后、斜坡将在其关闭的位置恢复。
    校准中断是不可接受的、那么这是一个止动块。 考虑使用具有外部 VCO 的器件、如 LMX2492

    2.在 TICSPro 中设置 GUI
    TICSPro GUI 有一些步骤、并提供一些有用的反馈。

    3.在 GUI 中设置阈值和最短校准时间

    您可以指定阈值、VCO 会经常自动校准、但如果您说的内容太多、则会忽略您的请求并无论如何校准。 在此频率下、在最坏的温度下、您可以降低大约50MHz、提高大约25MHz。 因此、悲观的估计是告诉 VCO 每20MHz 校准一次(阈值= 20)。 校准时间可能大约为15us、但可能会有所不同、因此请将 MinCalTime 设置为25us、您将得到一个斜率、以20MHz 的速率进行校准、并校准25us、然后继续。

    请注意、TICSPro 对无校准范围和最短校准时间的反馈不够保守。 在某些情况下、它不会在应该的时候向您发出警告。

    此致、
    Dean