This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595线性调频脉冲模式频率

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/697310/lmx2595-lmx2595-chirp-mode-frequencies

器件型号:LMX2595

我有一位客户询问以下问题:

我可以发送演示文稿、介绍如何激活组件- LMX2595。 在线性调频脉冲模式下以125MHz 运行组件时出现问题。 最大可能值高达95MHz。

e2e.ti.com/.../LMX2595-_2D00_-possible-to-create-a-chirp-up-to-95MHz_2D00_1.pptx

您能帮助客户解决此问题吗? 我们是否有任何可能有助于解决此问题的应用手册?

Hanks 为您提供帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    请注意、无需校准即可保证 VCO 达到多远。

    我们确实展示了该器件在12GHz 下通常可以运行125MHz、但不应将其解释为该器件可以在任何 VCO 频率下执行此操作、或这适用于工艺和温度。

    我们在数据表中不保证 VCO 可以达到"无校准"的范围、但我在器件上测量、并共享相关数据。   

    下面是我测得的一个器件在频率"无校准"中上升的距离、以 MHz 为单位

    Fvco TA=-40 TA=25 TA=85
    7500 76. 43. 20.
    10000 109. 58. 29.
    12000 191. 124. 64
    15000 231. 115 55

    这里是以 MHz 为单位的"无校准"下降的距离

    Fvco TA=-40 TA=25 TA=85
    7500 36. 70 86
    10000 53. 103. 123.
    12000 64 131. 175.
    15000 100 216

    260

    因此、如果您看到12GHz 和9.5GHz 时的频率限制为125MHz、我们可以看到它会更小。

    现在、如果您为器件间差异和温度变化增加裕度、则该数字将会更小。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、
    感谢您的所有帮助!
    如果客户有任何其他问题、我会回复。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

     

    客户还有几个问题:

    您提到"无校准"是什么意思?  

    是否选中了“FCAL_EN”?  

    如果是这样、则指定存在线性调频脉冲长度限制  

    您如何解释每个 VCO (7分之一)中的频率最高可达1GHz? 还是没有连接?  

    您能否指定控制线性调频脉冲创建所需的寄存器?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、
    在斜坡期间、有可能不能在启动和停止频率之间进行 VCO 校准。 这称为无校准斜升。
    然而、正如 Dean 指出的、这个范围(启动/停止频率)不能得到保证、并且在器件和 VCO 内核之间是不同的。
    例如、在数据表中、典型值 该图显示了当 VCO 输出为12GHz 时的120MHz 无校准斜坡范围。 如果 VCO 输出为7.5GHz、确保校准自由范围将小于120MHz。
    在您的 ppt 中、您的斜升范围为62.5MHz、我相信这是可能的、因为 VCO 输出为9.5GHz。 您遇到的问题是 FPD 过高。 最大 斜坡模式下的 FPD 为125MHz。 因此、请尝试禁用倍频器以使 FPD = 100MHz。
    建议始终保持 FCAL_EN = 1、除非您有特殊用例。 在频率斜升模式下、保持 FCAL_EN = 1。
    我们的 VCO 内核可支持7.5GHz 至15GHz、我们有7个 VCO 内核。 因此、大约每个 VCO 内核都可以支持1GHz 左右的调谐范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、
    我认为这应该可以解决客户的问题。
    如果客户有进一步的问题、我会将其发布。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    您能否查看随附的文档并向我发送回复?

    e2e.ti.com/.../LMX2595-Chirp-Mode-Frequencies.docx

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、
    您是否有机会查看客户的其他问题?
    我已将其编译在附加到上一封电子邮件的 Word 文档中。
    如果您对客户有任何疑问、请查看他们并告知我。
    周末愉快!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    针对文档问题:

    我参考了您的答案、即 FPD 应更改为100MHz、但无法在125MHz 的长度内接收到线性调频脉冲、而且结果不如在200MHz 的 FPD 上运行。

    ->器件在100MHz 下工作、因此我不确定这到底是什么意思。  现在、如果您通过整数边界、您将在斜坡上遇到毛刺脉冲。  200MHz FPD 可能会消除这种干扰、但我们在这些较高相位检测器频率下可靠启动斜坡时遇到了一些问题、这就是为什么我们说 FPD <=125MHz 的原因。

     

    此时、当 FPD 以200MHz 运行时、线性调频脉冲长度的结果为95MHz。

     -> 请参阅下面的回答。

    属于“TICS Pro”应用程序的“VCO 校准窗口”中的“阈值”字段的作用是什么?

    "无校准范围"是指 VCO 无需重新校准即可斜升的距离。  "threshold"指定重新校准 VCO 之前允许的时长。  请注意:

    阈值<=无校准范围

    我们在此主题中讨论了无校准范围。  在本例中、我看到提到了95MHz、这听起来与此频率类似、CalibrationFreeRange=95MHz。  您将阈值设置为130MHz、但由于大于95MHz、VCO 将转至95MHz、然后重新校准并忽略您希望它转至130MHz 这一事实。  想法是将阈值设置为更小的值、例如50MHz、以便至少可以控制这些校准中断的时间。  您还可以设置校准时间。  现在、如果您说0、则它将等待 VCO 校准所需的时间。  但是、如果您设置的时间比此更长、则斜坡中的校准中断至少将是一个一致的已知时间。

    此致、
    Dean