This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:使用两个 VCXO 连接到该 PLL 芯片?

Guru**** 2997680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/704284/lmk03318-use-two-vcxo-to-this-pll-chip

器件型号:LMK03318

你(们)好

  我想用两个 VCXO 来为该芯片供电,并使用软件一次选择一个,是否有问题?

 顺便说一下,为了尽量减少昂贵的价格,两个 VCXO 可能价格便宜,因此 VCXO 的抖动可能不好,例如100ps rms。 因此,如果我使用 LMK03318建立一个窄的 PLL 频带,我能得到   低于1ps 或100fs 的输出时钟抖动吗? (输入和输出频率为24M 和 6M,平均为分频器)  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件不支持外部 VCXO、因为两个 PLL 都具有集成 VCO、这是唯一的选择。 内部 VCO 可通过窄环路带宽实现小于1ps rms 抖动(12k-20MHz 积分带宽)、但不能达到100fs。 100fs 规范假定一个低抖动基准、例如具有内置 XTAL 振荡器输入级的 XTAL 输入或者抖动小于100fs 的低噪声 XO 源。

    Alan