This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:支持5路输出的器件建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCI6214, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703848/cdce925-device-recommendation-to-support-5-outputs

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件: CDCI6214LMK03318

各位专家:

我们的客户正在寻找 CDCE925等5输出时钟器件、但 FPR 小于+/-50ppm、您有没有更好的建议? 非常感谢!

要求:

OUT1/2、20MHz、FPR<+/-50ppm

2、Out3、25MHz、FPR<+/-50ppm

3、Out4、50MHz、FPR <+/-50ppm

4. Out5、100MHz、FPR <+/-50ppm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过选择合适的晶体作为符合此频率容差规格的 PLL 基准、实现< 50ppm 不会有问题。

    其他需要考虑的器件是 CDCI6214或 LMK03318、具体取决于性能与功耗需求。  如果您需要任何差动 输出时钟、我建议您选择其中一个。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的回复、如果客户想使用 CDCE925实现低于50ppm 的 FPR、您是否有任何有关晶体的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个器件型号
    7M-20.000MAHE-T
    20MHz±30ppm 晶振12pF 4-SMD、3.20mm x 2.50mm
    您可以根据需要从不同的晶体供应商处找到等效规格。

    Alan