This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:在引脚模式和 SPI 之间切换

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703735/cdcm6208-switching-between-pin-mode-and-spi

器件型号:CDCM6208

感谢你的帮助。
通过 CDCM 6208从晶体振荡器向 FPGA 提供时钟。
由于没有所需的 SPI 默认设置、
在引脚模式下正确设置后、是否可以使用 SPI 从 FPGA 侧对 CDCM 6208进行详细设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要将 SPI 接口用于器件配置、您需要使用 SPI 默认模式、而不是引脚模式。

    Alan