This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:输入终端要求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703954/cdce72010-input-termination-requirements

器件型号:CDCE72010
主题中讨论的其他器件: LMK03318

我从数据表中不清楚该器件是否可以在 VCXO 和基准输入端口上对 LVPECL 输入进行内部偏置。 LVPECL 驱动器在两条 LVPECL 信号线路上都有150 Ω 电阻接地、并且是交流耦合的、但我不确定我是否需要从外部将 Vb 连接到 CDCE72010侧线路、或者这可以在芯片内部完成。 这在相似的器件数据表(例如 LMK03318)上非常清楚、但在 CDCE72010数据表上不清楚。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可编程内部终端电阻器内部连接了输入偏置、如数据表的图21所示。 如果您是将 LVPECL 时钟与 REF 输入进行交流耦合、则无需连接外部 VBB。

    Alan