请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 大家好、我可以完全控制 LMX2572。 一切都进展顺利,我可以更改频率,并且始终锁定(仅使用 SPI 写入)。 但当我尝试从 IC 读回时、情况会很糟糕。 我认为问题是、如果用户设置 r0[3]=0、则需要重置芯片。 请确认此位不能切换,这样做将在 IC 复位前停止所有将来的校准请求。
背景信息:
我已将 MUXOUT 引脚路由到 FPGA。 由于 MUXOUT 是 SDO 和 LockDetect 之间的多路复用器,因此我计划必须对 r0执行写操作(以使 MUXOUT=SDO)... 然后在任何感兴趣的寄存器进行读取...然后再对 r0进行写入(以使 MUXOUT=LD)。 我发现,如果这些 r0写入的 r0[3]=1,这在功能上可以正常工作。 遗憾的是、虽然这意味着每次我尝试从 IC 读取时、我可能会遇到频率干扰(由于校准请求)。 我在实验中看到了这种效果。 因此我尝试设置 r0[3]=0。 但这似乎会冻结 IC。 之后,我无法再更改 VCO 频段... 直到使用 r0[1]复位 IC。
我缺少什么吗?
感谢你的帮助
-Chris H