This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:编程后、芯片变得很热

Guru**** 2573715 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703623/lmk03328-the-chip-gets-very-hot-after-programmed

器件型号:LMK03328

您好!

  我们使用 LMH03328来生成时钟。 现在我们要面对的问题是、在对 LMK03328的寄存器进行编程后、芯片将变得非常热。

因此、您是否会就此提供帮助 或建议?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是您需要考虑的一些事项:
    您是否遵循了数据表中有关热性能的 PCB 布局指南(6x6个散热过孔、带有多个接地层(如 EVM)的8层以上 PCB)?
    您是否在1.8V 电压下运行 VDDO 电源轨以降低功耗?
    您是否通过编程禁用了任何未使用的器件模块(输出缓冲器/分频器)?

    此致
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    谢谢,我会与客户一起检查。