This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:LMK00105SQ 时钟源解决方案

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701838/lmk00105-lmk00105sq-clock-source-solution

器件型号:LMK00105
主题中讨论的其他器件: LMK00304

我在我的小型电路板中使用了 LMK00105SQ、现在、我们要设计测试板、以便在制造商中测试我的小型电路板。

您能否建议如何在我的测试板中为 LMK00105SQ 提供时钟源?

快照是小型电路板中的 LMK00105SQ 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的快照未通过(链接断开?)。  是否可以重试发送映像?

    您的时钟源的频率和驱动器信号格式是什么?

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个24M Hz 差分对时钟进入 LMK00105、您能否提供样片解决方案来生成时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如果您正在寻找在测试板中使用的差分时钟源、则可以将24MHz 晶体(或晶体振荡器 XO)与 LMK00304一起使用。 该器件具有四个输出、您可以一次同时测试4个小型电路板。