This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:CML 信号的输入网络

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/702938/lmk00301-input-network-for-the-cml-signal

器件型号:LMK00301

大家好、

我的客户希望使用 LMK00301以1.25G 频率和 CML 类型缓冲 SMGII 信号。

因此、当输入信号是频率为1.25GHz 的 CML 信号时、他们需要知道 LMK00301的输入网络。

当信号为 CML 信号时、我们是否需要在通用输入引脚前面添加交流耦合电容或上拉或下拉电阻器?

如果是、电容器和电阻器的建议值是多少?

注意:SGMII 信号来自以太网 PHY 的输出引脚。

Lacey  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用下面所示的接口电路。   滤波电容器的分裂端接对于消除由(+)和(-)信号之间的差分偏斜表现出的共模噪声非常有用。  使用2.0k 上拉和1.3k 下拉电阻器(未显示)、可以将 VBB 电压设置为~1.3V。  交流耦合电容器和滤波电容器的电容值可以为0.01uF。

    此致、
    Alan