请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 大家好、在执行部分辅助时、合成器稳定时间没有显著改善。 我想知道这是不是因为我没有"VCO_SEL_STRT _EN"= 1。 表27中针对 Register20提到了该位、但我似乎无法在寄存器映射的其他位置找到该位。 这是真的吗? 如果是、在哪里?
谢谢
Chris H.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、在执行部分辅助时、合成器稳定时间没有显著改善。 我想知道这是不是因为我没有"VCO_SEL_STRT _EN"= 1。 表27中针对 Register20提到了该位、但我似乎无法在寄存器映射的其他位置找到该位。 这是真的吗? 如果是、在哪里?
谢谢
Chris H.
Chris、
是的、这是一个实位、但我们没有在客户数据表中披露 VCO_SEL_STRT_EN (R20[14])、或者至少不打算披露。 在寄存器映射中、我想我们只需说将其编程为1、因此它应该始终位于此处。 我们的想法是、如果您在设置中使用有教育经验的猜测而不是保留默认值、我们将其称为部分帮助。
为了使部分辅助功能正常工作、您需要对 VCO_CORE、VCO_SEL 和 VCO_DACISET 要使用的设置进行有教育意义的猜测。 通常、它具有一些优势、但如果您接近频率并使用近频辅助、则不会像完全辅助那样有用。
此致、
Dean