This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:数据表上的电源去耦电路

Guru**** 2925310 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/702920/cdclvc1104-power-supply-decoupling-circuit-on-the-datasheet

器件型号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他器件: CDCV304

你好

我对图13有两个问题。 CDCLVC1104数据表上的电源去耦(SCAS895B)。
现在、我还想看 CDCV304。 时钟速度为33MHz。

1)
CVDLVC1104数据表建议使用铁氧体磁珠进行电源去耦。
但 CDCV304数据表中没有类似的说明。 为什么不推荐将铁氧体磁珠用于 CDCV304?
对于此建议、CDCLVC1104和 CDCV304之间有何区别?

2)
CDCLVC1104数据表中的图13电路中放置了3个旁路电容、10uF、1uF 和0.1uF。
如果仅使用0.1uF、可能会出现什么问题?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    A1。 此建议适用于所有时钟驱动器。 时钟驱动器会产生开关噪声、这可能会对电路功能产生不利影响。 在时钟驱动器电源和主板电源之间放置铁氧体磁珠将隔离噪声、使其不会返回到您的板中。 它还将隔离反向噪声。 如果您有兴趣、请阅读以下相关应用手册: www.ti.com/.../scaa048.pdf

    答2. 如果只使用偏置电容、引脚上的直流电平将不那么稳定、这会对器件性能产生不利影响。 更常见的情况是、由于噪声滤波不足(如果不使用铁氧体磁珠)、系统内可能会出现意外问题。 这些系统级问题可能难以识别。

    此致、
    通道