This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:秒表

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/703021/lmk03328-stopwatch

器件型号:LMK03328

您好!

我对 LMK03328或03318是否能够实现非常稳定和精确(例如0.000 01 s 分辨率)的秒表感兴趣。

还可以保存在0-30秒范围内测量并传输到 PC 的最多40个时间值?

重要的是,START 命令(手动触发)必须非常接近 真正的 START (错误,未解决) 。

请通过电子邮件回答  

gdf.dragan@gmail.com

祝你一切顺利

Gheorghe Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gheorghe、

    LMK03328可在秒表应用中用作时钟源、但 LMK03328不是秒表。 它没有计算/测量或记录时间的功能。

    此致、
    通道