This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328的 TICSPRO 软件问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK03328EVM, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/702248/lmk03328-ticspro-software-problem-for-lmk03328

器件型号:LMK03328
Thread 中讨论的其他部件:USB2ANY

大家好、

客户使用 LMK03328。 当他使用带 USB2ANY 的 LMK03328板(不是 LMK03328EVM)和 TICSPRO 软件时、出现错误。

它显示"USB 通信错误 ERR_I2C_ADDR_NAK"。  

Q1您会解释一下这个原因吗?

Q2我想知道、如果客户使用自己的电路板、而不是我们的 EVM、 他是否可以使用 TICSPRO 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    1)我无法重新创建准确的错误,但一般而言,错误是指与之通信的 I2C 地址不确认 I2C 命令。

    答:您能否分享通信接口设置方式(USB 通信>接口)的屏幕截图?

    b.在“Communications Setup (通信设置)”窗口中单击“Identify (标识)”时,USB2ANY 上的指示灯是否按预期闪烁?

    c.请验证 USB2ANY 是否使用固件版本2.7.0.0

    2)是的、TICS Pro 可与客户电路板+ USB2ANY 配合使用。 如果 I2C 总线上存在其它设备,请手动设置 I2C 地址(USB communications>interface),然后输入 I2C 地址并单击“Set I2C Address”(设置 I2C 地址)。 扫描 I2C 按钮将选择具有最低 I2C 地址的器件、该地址可能不是 LMK03328。

    此致、

    佐伊