This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:寄存器66显示 PLL 已锁定、但输出波仍然不稳定

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701548/lmk61e2-register-66-shows-pll-locked-but-the-putput-wave-still-unstabel

器件型号:LMK61E2

您好!

寄存器66显示 PLL 被锁定、但输出波仍然不稳定

   lmkOsCfg_t lmkOsCfg_30M ={
     .autostart     = 1、
     .xoOffset      = 0x0000、
     .outFormat     = 2、
     .outDivider    = 160、
     pllNDiv       = 48、
     .pllFracDiv    = 0、
     pllDenDiv     = 1、
     .dither        = 0x3、
     .mashEngine    = 0x0、
     .pll倍增 器 En  = LMK61E2_PLLMASK_DOUBLE_、
     .pllChargePump = 4、
     PhaseShift    = 0x4、
     .lpfC3En       = 0x0、
     lpfR2Val      = 0x08、
     .lpfC1Val      = 0x07、
     lpfR3Val      = 0、
     lpfC3Val      = 0、
     .closedLoopTime = 2、
     .vcoWaitTime   = 1.
   };

  谢谢。

Dorus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorus、

    您使用的是 LMK61E2EVM 还是其他电路板?
    我看到您使用自己的方法对器件进行编程。 您是否使用 TICS Pro 或 LMK61xx 振荡器编程工具生成了寄存器设置? 或者您是否手动生成了设置?
    我看到输出格式是 LVDS。 您是否使用了正确的100 Ω 差分负载端接?
    您能否共享输入和输出波形的示波器捕捉? 查看频率测量值也会有所帮助。

    如果问题仍然存在、您可以订购 LMK61E2EVM 并使用 TICS Pro GUI 快速配置振荡器。 这可能会使问题变得更加明亮。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、
    差分探头有助于实现稳定的频率范围。 并且在90MHz 时有信号泄漏到路由。
    谢谢!
    Dorus。