This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:电源定序要求和未使用的输入

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701767/lmk00334-supply-sequencing-requirements-and-unused-input

器件型号:LMK00334

我正在设计 LMK00334以分配时钟。

该器件是否对电源定序有任何要求? 我提出 Vcc、Vcco、Vcub 和 Vccoc 的顺序是否与之匹配?

我只使用两个时钟输入中的一个。 将不使用 CLKin1和 OSCin。 我可以将它们保持浮动、还是应该如何终止它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当从单独的电源轨(例如 Vcc = 3.3V、Vcox = 2.5V)为 Vcc 和 Vcco 引脚供电时、建议电源在上升时几乎同时达到其调节点(+/-5%)、 并在下降时同时达到接地电位。 使用同步或比例式电源定序可防止内部电流从 Vcc 流向 Vcco 引脚、当 Vcc 在 Vcco 之前受电时可能发生这种情况。   

    此链接中的图2和图3显示了同步和比例式电源斜升/斜降示例:

    未使用的输入可保持悬空。

    此致、
    Alan