This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出上拉电感器指南

Guru**** 2567785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701420/lmx2594-output-pull-up-inductor-guideline

器件型号:LMX2594

您好!

当我们想要获得更高的功率时、我认为数据表中写入了电感器上拉配置。

是否可以了解如何确定电感器值和选择器件的指南?

我们的射频频率估计为1GHz 至7GHz 以及9GHz 至14GHz。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣托西宏

    电感器应在所需频率处具有高阻抗。  理论上、较高的电感器值更好、但您还必须远离电感器的自谐振频率。

    1nH 可能适合9GHz 和更高频带、但对于1GHz、其阻抗可能太低。   我们尚未在 EVM 上执行此操作、但理论上、如果您使用电感器串联电阻器、那么这应该会提供良好的宽带响应。

    我不确定您之前是否看过这种情况、但随附的文档更详细地介绍了我们的集电极开路输出。

    此致、

    Deane2e.ti.com/.../High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfgards、

    Dean