This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:在 Codeloader 软件中找不到 LMK04832器件

Guru**** 2900500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701711/lmk04832-lmk04832-part-not-found-in-codeloader-software

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828、CODELOADER

您好!

LMK04832时钟发生 器可用于新设计。LMK04832和 LMK04828器件均满足我们的要求。 哪一个是新设计的首选?

在 Codeloader s/w 中,找不到 LMK04832部件。 PL 建议

此致

Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、
    如果两个器件都满足您的要求、则可根据您的选择进行操作。 LMK04832是一款具有更好相位噪声性能的新器件。
    这两个器件都可以在我们的新编程接口 TICSpro 中找到。
    此致
    Puneet