This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:如何在可稳态运行时连接控制引脚

Guru**** 2566685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701407/lmc555-how-to-connect-control-pin-in-astable-operation

器件型号:LMC555

大家好、

 我想在可稳态运行中使用 LMC555、如何将控制引脚悬空或使用0.1uF 旁路电容连接到 GND?

 谢谢

 Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing Ji、

    建议在可稳态运行时通过一个0.01uF 电容器将该引脚连接至电路接地。

    最棒的
    Paul