This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:VCC 处的 VCO 噪声

Guru**** 2569105 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699751/lmk04208-vco-noise-at-vcc

器件型号:LMK04208

大家好

如果我们问 LMK04208、您会介意吗?
在客户的电路板上、VCC 线路重叠了 VCO 频率噪声。
根据 布局或 环路滤波器、 是否会发生(VCO 频率流向 VCC 线路)?
我们 现在澄清问题的原因。
如果您有一些经验、请告知我们作为参考。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matsumoto:

    我想在你的问题中作一些澄清。

    您是否在询问环路滤波器的设计? 或

    从 Vcc 到输出的噪声的传递函数?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon San

    感谢你的答复。

    从 Vcc 到输出的噪声的传递函数?
    ->我们提出这一问题。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto、您好!
    我想客户发现 VCC 平面上有 VCO 频率。 内部 VCO 频率可能会通过电源引脚和电源滤波器泄漏。 这取决于布局和电源滤波器设计。 当前测试结果或对系统的影响是什么? EMI? 或 SNR? 裕度设计应改善多少 dB? 测量图有助于理解它。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙湾山

    非常感谢您的回复。

    我想客户发现 VCC 平面上有 VCO 频率。
    内部 VCO 频率可能会通过电源引脚和电源滤波器泄漏。
    这取决于布局和电源滤波器设计。
    ->是的,我们也认为是这样。

    当前测试结果或对系统的影响是什么? EMI? 或 SNR?
    ->我们的客户只想消除时钟输出时的 VCO 噪声。
      现在、它们的电路板处于开发阶段。 因此、它与 EMI 无关。

    我们还有一个问题。
    与 VCO 最密切联系的 VCCX 数量是多少?
    VCC13?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto、您好!
    我们在 EVM 上测量了 CLKout0、并找到了您的结果。 VCO 非常接近 CLKout0、从而导致串扰。 这就是为什么 CLKout0_P 似乎比 CLKout0_N 具有稍高的串扰的原因 然而、当以差分方式测量时、串扰会减少。 我不知道所需输出频率如此高的谐波下的串扰会导致任何系统问题。

    VCO LDO 的引脚10 Vcc1电源。

    此致、
    肖恩