This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:反向 RFout 相位

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/700896/lmx2594-reverse-rfout-phase

器件型号:LMX2594

你(们)好
LMX2594

RFoutAx 和 RFoutBx 的相位是否可以反转180度?
如果可能、请告诉我如何设置。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息

    我指的是数据表第25页的"相位调整"。
    是否可以通过更改 MASK_SEED 来设置相移、单位为度数= 180?
    ※除此设置外、请告诉我是否有反相的方法。

    低于频率的值。
    fVCO= 8680.413MHz
    RFout=90.42096875MHz

    此致
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    否、通道 A 和 B 的相位始终对齐、因为它们的源是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noel-San

    RFoutAx 和 RFoutBx 具有相同的相位、
    同时、您能否将两个输出的相位反相180度?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    是的、这是可能的。 数据表中的第7.3.11节提供了详细信息。