This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟解决方案、4个时钟

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701155/clocking-solution-4-clocks

主题中讨论的其他器件:CDCE925、 CDCE913、 CDCM6208V1

大家好、

我有一个需要四个时钟源的应用。 我需要两个25MHz 时钟、另一个120MHz 时钟、另一个1MHz 时钟。 如果有一个具有两个双路输出的解决方案、则该解决方案更适合布局。

感谢您的支持!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jared:

    对于此所需配置、可能有多种解决方案。 没有提到性能、因此我假设这些是通用型时钟。

    您可以通过对最不常见乘法器(LCM)进行计算来查看 PLL 中生成这些频率所需的 VCO 频率。 您的案例中的答案是600MHz。

    您还可以访问 www.ti.com/.../clock-architect.html 上的 TI.com 并输入您的要求、其中的工具将根据您的要求为您提供指定的时钟配置。

    您可能还对具有四个输出的器件 CDCE925感兴趣、这些输出将从25MHz 基准生成25、25、120和1。

    但愿这对您有所帮助。

    此致
    Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您可以使用 CDCM6208V1生成全部四个时钟。 如果您需要生成单端时钟、也可以使用 CDCE913。

    这只是 Webench 时钟架构生成的两个解决方案。 您可以使用此工具查看其他一些可能的解决方案:

    您能否告诉我您的应用要求、我可以尝试为您找到最佳解决方案?

    • 输入频率和时钟格式是什么(XTAL、LVCMOS、LVPECL 等)?
    • 输出时钟格式是什么?
    • 还有其他要求吗?

    此致、
    通道