This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:同步模式下的相位漂移

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/700984/lmx2595-phase-drift-in-sync-mode

器件型号:LMX2595

尊敬的 TI 专家:

您能否提供有关两台同步设备的绝对相位漂移和精度的信息? 当 PLL 在 CHDIV=1的整数模式下运行时(同步类别1 ->无需同步模式)、这些参数是否会受到影响、因为我们希望保持400MHz 的 PFD 频率以尽可能降低相位噪声。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、

    对于相位漂移量、我们没有保证数字。 不过、我可以说:

    我测试了角批次、发现器件之间的最大变化量约为60ps。
    温度变化约为2.5ps/C 因此、如果器件的热量不均匀、则可能会引入一些偏斜。
    3.我已经做了一些实验、比如将两个 PLL 锁定在12GHz、然后去吃午饭、回来看看几乎是相同的相位。 我没有准确地量化这一点、但这让人知道相位有点稳定。

    此致、
    Dean