This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595单端输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699346/lmx2595-lmx2595-single-ended-output

器件型号:LMX2595

在 LMX2595的评估板中、它提到了单端输出可通过端接另一侧来使用。 我想将差分端转换为单端、需要任何特定的电路、或者我可以使用2:1比率的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    您可以使用平衡-非平衡变压器进行2:1转换、在本例中、50 Ω 上拉(输出缓冲器上拉)优于电感器上拉。
    您也可以只使用其中一个输出引脚、未使用的引脚应端接50欧姆。 在这种情况下、您可以选择电阻器或电感器上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Noel 的建议。 我将进行所需的更改。