This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2352TMB 和 LMX2352TM

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/698638/lmx2352tmb-and-lmx2352tm

尊敬的

我遇到一个问题。 我们的产品使用 LMX2352TMX/NOPB 、但 LMX2352TMX/NOPB 目前不可用。  

我们仍然有 LMX2352TMB/NOPB。 请帮我检查 LMX2352TMB 和 LMX2352TM 之间的区别。

我们非常感谢您的帮助。

此致

偶数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的风扇:

    感谢您的参与。 让我找出这些产品编号上的差异。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的风扇:

    我被告知这些器件型号之间没有差异。 差异仅取决于卷带尺寸。

    此致、
    Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon

    我不会这样做。

    因为如果是卷带尺寸、则应在表面进行标记。

    顶视图上标记了 B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的风扇:

    请允许我与您确认。

    您需要了解 LMX2352TMB 和 LMX2352TM 之间的差异、而不是结尾处的"x"

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认上述问题:

    LMX2352TMB 和 LMX2352TM 之间有何区别?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    这些是相同的器件。 在过去的几天里、我们曾写过一封信、告诉我们器件是由哪个制造厂制造的。 我认为这正是"B"的作用。
    e2e.ti.com/.../2582006
    此致、
    Dean