This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:初始条件下为热态

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/700490/lmk03328-hot-in-initial-condition

器件型号:LMK03328

您好、E2E、

我们的客户正在使用 LMK03328设计新电路板。
在初始条件下、VDDO (1.8V)电流约为0.4A 器件过热。
如果寄存器经过优化、是否求解?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    该电流消耗不超出 LMK03328的正常值。 您可以使用数据表表8.6中的值来估算配置中器件的功耗。

    器件温度可能会在运行期间升高。 器件过热没问题:只要器件不超过建议运行条件中的限值、就会根据数据表规格执行(数据表表表表表8.3)

    此致、
    通道