This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:澄清了数据表第9.1.3节"倍频器"

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/700727/lmk04832-clarification-on-datasheet-section-9-1-3-doubler

器件型号:LMK04832

在数据表的第9.1.3节中、我们看到:

"对于无法使用倍压器的配置、建议使用

倍频器和 PLL2_RDIV=2。"

请说明->如果无法使用倍频器、请使用倍频器? 我无法理解这种说法的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    倍频器和 RDIV=2是一条高性能路径。 这就是数据表中有建议的原因。 现在、数据表中有一个最大相位检测器频率规格。 如果您的输入频率足够高、使 x2大于最大相位检测器频率规格、则不能使用倍频器。 但是、如果现在使用倍频器、然后除以2、则最大相位检测器频率将再次处于规格范围内。
    我希望这一点很清楚。
    此致
    Puneet