This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913PERF-EVM:无法识别编程器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE913, CDCE706, CDCE906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/698844/cdce913perf-evm-programmer-not-recognized

器件型号:CDCE913PERF-EVM
主题中讨论的其他器件:CLOCKPRO、 CDCE913、 CDCE906、 CDCE706

我已尝试在 Windows 7和 Windows 10计算机上安装此设备、结果类似。  在 Windows 10计算机上、不批准安装驱动程序。  在 Windows 7计算机上、它会在 COM5上安装和设置。  将器件连接到 USB 端口、并在器件管理器的 COM5端口下显示。  启动 ClockPro 时、无论插座中是否有 CDCE913、在启动 TI ClockPro 编程器工具时或在 TI ClockPro 1.2.1中均找不到该器件。  我已将所有跳线设置为正确的位置。

提前感谢您的帮助、

长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于执行驱动程序签名、Windows 将无法识别 USB 设备。 要禁用此功能,请在“Advanced Startup (高级启动)”中重新引导 Windows PC。  根据 PC 使用的 Windows 版本、PC 的高级启动设置有所不同。 要了解如何禁用已签名的驱动程序实施,请在 Google 中搜索“Disable Signed Driver Enforcement for Windows[Version #]”(禁用 Windows 的已签名驱动程序实施[Version #]),然后按照说明进行操作。  禁用后、启动 ClockPro、编程 EVM 工具应能够检测测试插槽中的目标器件。

    为便于参考、我随附了使用 ClockPro 和编程 EVM 的 CDCE (L) 9xx、CDCE906和 CDCE706器件的编程指南。

    此致、
    Alan

    e2e.ti.com/.../CDCEx06_5F00_CDCE_2800_L_2900_9xx_5F00_Programming_5F00_Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 Windows 10计算机上、我执行了联机步骤并禁用了签名的驱动程序实施。 这消除了我的原始错误、但是每次我尝试在软件上查找器件时都会弹出一个新错误。 它说:"Windows 已停止此设备、因为它报告了问题。 (代码43)"。 我卸载了该软件,而不是尝试重新安装它,但该过程最终失败,并将我的笔记本电脑重新启动到原始的已签名驱动程序实施状态。

    我还尝试在 Windows XP 计算机上运行此程序。 安装的软件、驱动程序似乎没有问题。 但是、当我单击"Refresh"时、软件仍然无法找到器件、当我单击"Programming EVM Tool"、然后单击"Find device"时、软件会抛出错误并强制关闭应用程序。 错误如下所示。

    如果能对上述任何一种情况作出答复,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Len、
    只需验证:您是使用"Performance EVM"(=焊接单元+ SMA 连接器)还是使用"Programming EVM"(=套接字、无法进行测量)?

    如果您有高性能 EVM、则您使用的 GUI 表单不适用于该 EVM。 您必须使用向导并转到方框图视图。
    如果您有插槽式 EVM、则 Alan 的描述适用。

    此致、
    Patrick