This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:是否有用于对 LMX2571进行编程的任何应用/示例?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699025/lmx2571-do-you-have-any-application-example-for-programming-lmx2571

器件型号:LMX2571

请提供 LMX2571寄存器读/写 API。

此外、我还会混淆 SPI 配置-什么是 CPOL 和 CPHA 以及什么是世界长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhir、

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhir、

    我看到您有另一篇关于此器件的文章。 让我们继续这个帖子。 我现在将关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您没有任何示例代码、是否无法为此电路板提供 SPI 配置-

    例如、最大时钟速度、时钟极性等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhir、

    数据表中提供了时钟速度和时钟极性等。
    您可以使用 TICS Pro 进行自己的配置、然后从其中转储所有寄存器设置。