This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:电源序列

Guru**** 2519510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699002/lmk00306-power-supply-sequence

器件型号:LMK00306

您好!

您能告诉我 Vcc 和 Vcco 的电源序列吗?
以下哪一项描述是正确的?

数据表第页、共6页
=>"(2) Vcco 应小于或等于 Vcc (Vcco≤Vcc)。"

数据表第页、共20页
=">"应注意确保 Vcco 电压不超过 Vcc 电压、以防止打开内部 ESD 保护电路"

-在数据表第页的第29页
=>根据下面的描述,我认为下面显示的是 Vcc≤Vcco。
   "使用同步或比例式电源定序可防止内部电流从 Vcc 流向 Vcco 引脚、当 Vcc 在 Vcco 之前受电时可能发生这种情况。"

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确答案:VCCO≤Vcc

    此致、
    Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    感谢您的支持。

    如果 Vcc 在 Vcco 之前受电、内部电流是否从 Vcc 引脚流向 Vcco 引脚?
    ->我认为数据表(第29页)中的这一描述是错误的。 我的想法是正确的吗?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、
    P6、P20对 Vcco≤Vcc 的描述相同。
    P29解决了启动问题。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的支持。
    我添加了有关 P29说明的问题

    Q1:电流是多少?
    Q2:在 Vcco 之前为 Vcc 供电时、该器件是否损坏?
    Q3:在 Vcco 之前为 Vcc 供电时、器件是否会影响其运行?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、
    电流值取决于 Vcco 和1.7V 之间的间隙、更大的间隙、更多的 Vcc 流量。 电流可能达到200mA、在这种情况下长时间运行会损坏器件。 这就是第29页推荐电源定序的原因。

    如果您难以按照第29页的建议控制电源定序、请使用 LMK00301A、该器件不需要电源定序。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的支持。
    我想确认您的答案。

    当 Vcco 和 Vcc 之间的间隙小于1.7V 时、电流不流动。
    这是我的理解是否正确?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    VCCO 达到1.7V、电流恢复正常(不是0)。 如果 Vcco 太低、则 Vcc 至 Vcco 之间存在高电流。

    此致、
    肖恩