This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:2路输出的电源电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699326/cdcv304-supply-current-for-2-output

器件型号:CDCV304

你(们)好

我的设计是3V3、100MHz、2输出

电源电流与相同   

图1. 电源电流与频率间的关系,?

或者 ,我是否可以建议该值 比图1电流便宜50%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    您的负载电阻是多少? 图1假设负载为70欧姆/10pF。
    如果负载为高阻抗、电流消耗必须更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为 CDCV304有4个输出,如果我只连接2个输出,带70欧姆/10pF。
    我是否可以建议电源电流将降低至50%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、
    输出驱动器会产生大部分功耗,但并非所有功耗,CDCV304中还有其他电路(输入缓冲器、数字控制等)
    因此您无法享受50%的折扣。

    此致、
    肖恩