This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:斜坡复位位位

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699595/lmx2595-ramp-reset-bit

器件型号:LMX2595

您好!
我将 lmx2595用于从15.4-15.7GHz 无校准生成斜坡的应用。 我的 ramp0和 ramp1触发器是 PWM 信号的上升和下降。 我的环路带宽较高(~500kHz)。 我看到从斜坡到斜坡的起始点有一些变化、并且不启用 RAMP0复位位位(寄存器97位15)。 我将寄存器0x61设置为0x0c88、但当我将其设置为0x8c88时、斜坡跳转到一个低值、大约15.3GHz、并且在重新开始下一个斜坡之前仅上升到大约15.4GHz。 复位尝试将其设置为什么值以减少舍入误差? 它是斜坡低阈值吗? 计算得出的 ramp1inc 乘以 ramp1len? ramp0正在启动分子和 PLL_n 分频器? 如果是这些、这些存储在哪里? 谢谢。

此外、数据表还建议在低于125MHz 相位检测器频率的情况下运行斜坡模式、但我发现在200MHz 而非100Mhz 频率下实现了更好的性能(侧杂散电平、稳定的斜坡至斜坡起点)。 对此有什么想法吗?


James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    明天有人将在重置时回答您的问题。

    PFD 最大频率的建议值。 我们建议最大125 MHz 由于斜升功能在该频率上运行(斜升的 DS 调制器也是如此),因此我们很可能会发现逻辑电路在较高速度下运行的潜在问题。

    感谢您耐心回答重置问题。

    此致、Simon。