This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:对于 LVCMOS 输入(单端输入)

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699533/cdcm6208-in-case-of-lvcmos-input-single-ended-input

器件型号:CDCM6208

大家好

如果我们问 CDCM6208、您会介意吗?


"图15。 LVCMOS 输入直流配置在器件测试期间"、 我们要确认"Offset = VDD_PRI/SEC/2"。
对于直流耦合、似乎不需要偏置电压。
"Offset = VDD_PRI/SEC/2"是什么意思?


对于单端输入、PRI_或 SEC_ REFN 引脚 如何处理?
-Disable 和10kohm 下拉?
-Disable and Open?(禁用并打开?)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1."偏移"指信号发生器的单端输入电压摆幅(直流耦合)的中点。  对于 LVCMOS 时钟、无需指定偏移电压、因为 LVCMOS 驱动器的 VOH/Vol 电平将确定 xxxREF_P 输入端的相关电平(VIH/VIL)。  只需确保 VDD_xxx_REF 电压针对 LVCMOS 输入信号电平进行相应的供电(例如、对于 xxxREF_P 的1.8V LVCMOS 输入、VDD_xxx_REF 应该被1.8V 供电)。

    2.当 xxxREF_P 配置为 LVCMOS 输入时、xxxREF_N 应在 RPD <=4.7千欧时下拉。

    此致、
    Alan