This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:输入压摆率规格和铁氧体磁珠

Guru**** 2918070 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699491/cdclvc1104-input-slew-rate-spec-and-ferrite-bead

器件型号:CDCLVC1104

你好

 

我对 CDCLVC1104有一些问题。

1。

数据表(SCAS895B)在6.3建议运行条件表中将“输入压摆率”定义为1–4V/ns。  

如果输入时钟比这种定义慢、例如33MHz 时为0.4V/ns、会出现什么问题?

 

2.

相同的数据表建议在电源上使用铁氧体磁珠、见第12页的"电源建议"部分。

如果不使用该铁氧体磁珠、可能会出现哪种问题? 输入时钟频率相同、为33MHz。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    1、以较慢的压摆率驱动输入会降低附加抖动和本底噪声性能。

    2、"TI 建议但不需要在电路板电源之间插入铁氧体磁珠

    隔离时钟缓冲器产生的高频开关噪声的电源和芯片电源;

    这些磁珠可防止开关噪声泄漏到电路板电源中。 必须选择一个

    适当的铁氧体磁珠具有极低的直流电阻、可在电路板电源和之间提供充分的隔离

    芯片电源、并在电源端子上保持大于最小电压的电压

    正常运行所需的所有组件。"

    电路板电源将支持电路板上的不同芯片。 当电路板电源传递开关噪声时、所有其他芯片都会发现开关噪声。

    在您的情况下、CDCLVC1104 VDD 引脚上的33MHz 开关噪声将被隔离。 如果其他芯片不关心此开关噪声、则可以忽略铁氧体磁珠。

    此致、

    肖恩