This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:用于计算不同频率下 LMX2571寄存器设置的示例源代码

Guru**** 2550270 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/698548/lmx2571-sample-source-code-to-calculate-lmx2571-register-settings-for-different-frequencies

器件型号:LMX2571

您好!

  我们使用 LMX2571 为射频正交收发器(VHF 和 UHF 频段)提供 LO。

  LMX2571 配置为 具有内部 VCO 的合成器。

  请提供任何示例代码以帮助进行调优?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 为寄存器设置提供了离线 GUI "TiCS Pro"或"Codeloader"、 为 环路参数仿真提供了 GUI "TI PLLatinum Sim"或在线 WEBENCH。

    这些工具可帮助您调整 LMX2571。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解它用于寄存器设置的 SPI 通信? 请帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhir、

    好的、LMX2571使用 SPI 与主机处理器进行通信。
    我建议您使用 TICS Pro 熟悉配置设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMX2571编程示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhir、

    我不清楚您到底在寻找什么。 您能更具体、更详细地描述您的问题和请求吗?
    我认为数据表包含所有时序图、寄存器结构、编程信息。 此外、您还可以使用 TICS Pro 生成所有寄存器设置。
    请向我们提供您不清楚的更多信息、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    写入下一个寄存器之前需要等待多长时间?
    此芯片组等中是否有任何只读寄存器?因此、请读取该寄存器以验证 SPI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    我不熟悉软件、无法评论代码。

    也许您可以使用示波器来探测数据、您应该会看到如下所示的内容:

    LE 恢复为低电平后、您可以开始写入下一个寄存器。

    所有寄存器均可读写。