This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102, LMK04610, CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699013/lmk04610-lmk04610

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他部件:CDCLVP1102CDCLVC1102.

你好!

我设计为 仅使用 PLL2将410Mhz 的差分时钟连接到差分时钟输入引脚 OSCinp/n。时钟是由具有 100欧姆端接 的变压器转换为差分波的正弦波,然后 是交流耦合。

每个输入引脚 具有 1.3Vptp 信号振幅。

当器件 断电且时钟处于活动状态时、我是否应该保护输入引脚免受过幅电压的影响?

数据表要求 最大电压为-0.3V 至(VDD_IO+0.3)、在断电时提供+-0.3V。

如果答案是肯定的、那么您能否建议如何实施?

谢谢

亚谢亚侯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yeshiyahou,

    是的、时钟输入引脚上的电压不能超过 VDD_IO + 0.3V;您需要在器件断电时禁用基准时钟源。

    一种方法是禁用参考时钟。
    另一种方法是在源和 LMK04610之间插入时钟缓冲器。 您可以使用单端时钟缓冲器、例如 CDCLVC1104或差分时钟缓冲器 CDCLVP1102。 这两个缓冲器都有一个输出使能引脚、并且可用于禁用 LMK04610的输入。

    此致、
    Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    亚谢亚侯